This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:WL180xMOD 在较高温度下的通信速度会降低

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1805MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623623/wl1805mod-wl180xmod-comm-speed-decreases-at-higher-temperature

器件型号:WL1805MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD

您好!

WL1805MOD/WL1807MOD 是否有任何温度特性数据?

我们在高温下遇到 WL180xMOD 运行问题。
当我们逐渐提高环境温度(大约70至80度)时、
WL180xMOD 的通信速度逐渐降低。

与 WL1805MOD 相比、WL1807MOD 具有更好的速度、
WL1807MOD 是否具有比 WL1805MOD 更好的温度特性?
是因为 WL1807MOD 中使用的晶体优于 WL1805MOD 吗?

如果有任何温度图可供参考、请告知我们。

此致
库米