This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:支持 OMAP-L138的处理器 SDK?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623521/linux-wl1835mod-support-processor-sdk-for-omap-l138

器件型号:WL1835MOD
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

团队、

我们为 Sitara 器件(AM335x、AM437x、AM57x 等)提供开箱即用的软件支持。

现在 还有一个适用于 OMAP-L138的处理器 Linux SDK 4.0x。 OMAP-L138具有适用于 Sitara 器件的 ARM926与 ARM Cortex A。
-OMAP-L138处理器 Linux SDK 中是否预先包含 WIFI 支持?
- BT/BLE 堆栈能否与 OMAP-L138处理器 Linux SDK 一起原样使用? 所有预编译库是否与 ARM926 CPU 兼容?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony:
    WL18xxMOD 驱动程序不是其 SDK 的一部分。 我相信您将需要重新编译 ARM9的二进制文件。

    谢谢
    Saurabh