This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:唤醒射频

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/623147/cc3120-wake-on-rf

器件型号:CC3120

尊敬的 TI 专家:

您是否有任何方法来实施唤醒射频以降低功耗?

我认为、要通过射频唤醒 CC3120、需要继续连接 AP。 但是、如果继续连接 AP、CC3120将无法从活动状态传输到睡眠状态。 我的理解是否正确?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    处于工作站模式的器件能够"通过射频唤醒"、部分原因是信标。 定期检查信标以使设备与网络保持同步。 WiFi AP 能够保存发送给设备的消息、并向设备指示帧正在等待传输、从而使设备进入睡眠状态。 有关此机制的更多信息、请搜索802.11省电模式。

    有关使用 GEN 2设备(如 CC3120)的这种情况的示例、请查看网络终端示例并启用"enableowlan"。 如需详细了解如何为 NWP 和主机 MCU 断电以实现节能、请参阅 http://www.ti.com/lit/swra502 以及 http://www.ti.com/lit/swru455的第14节

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    感谢您的回答。 我将向我的客户告知这一点。
    顺便说一下、我无法理解 LSI (长睡眠间隔)模式。 请您详细告诉我吗?
    如果可能,请以可视方式显示此模式?

    此致。
    Kaka