This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:具有 Booster Pack BOOSTXL-K350QVG-S1的 CC3220S 演示项目

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/622366/ccs-cc3220s-launchxl-cc3220s-demo-projects-with-booster-pack-boostxl-k350qvg-s1

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SBOOSTXL-K350QVG-S1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我最近获得了 Booster Pack BOOSTXL-K350QVG-S1、因为它通过检查引脚多路复用器和 TI 站点的兼容性与 CC3220S 兼容。 但是、我很难通过 Resource Explorer 同时使用这两者来查找演示。 是否有人可以为这两者演示、或者我是否必须制作自己的项目才能启用此 LCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、CC3220尚未移植 BOOSTXL-K350QVG-S1。 您答对了-它确实与 launchpad 兼容。

    从 MSP432版本移植将是电阻最小的路径。 有关 grlib 的更多信息、请访问 :dev.ti.com/.../

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文-

    Bryan 是正确的、我们仅使用了他指向的示例的显示屏、并确保引脚多路复用器与 CC3220上使用的引脚相匹配。 此外-您将需要修改显示屏-幸运的是、它仅移除了一些电阻器并运行三根导线(全部位于背面)。 请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../BOOSTXL_2D00_K350QVG_2D00_S1_5F00_mods_5F00_for-CC3220.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 如果我有时间、我将进行此尝试、如果此方法有效、我将进行回复。