This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:SMARTRF06EBK 信道跳跃

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK, CC2538
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/622367/smartrf06ebk-smartrf06ebk-channel-hopping

器件型号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他器件: CC2538CC2538DK

大家好、

SMARTRF06EBK 器件的默认设置是否保留在一个通道上?是否有一个使用此工具进行通道跳频的二极管?

-Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SamrtRF06评估板是用于开发套件的主板。

    这是一个与 CC2538EM 等射频评估模块配合使用的开发平台。

    控制 SmartRF06EB + EM (CC2538)的 PC 软件是 SmartRF Studio。 SmartRF Studio 可用于执行多项射频测试和测量。

    对于跳频,您需要编写自己的代码。

    有关 SmartRF06板的更多详细信息、请参阅 SWRU321。

    您也可以参阅 CC2538DK。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PM、

    我们尝试使用 TI SmartRF 工具对电路板的性能进行分类。 在十六进制设置中、我们将发送1000个 PDU 有效载荷长度为30的数据包、天线功率为5dB 并设置在通道17上。 我们在内部执行测试时获得的数据显示、数据包错误率在10-15%之间。 在外部进行的测试给出的数据包误差额定值为0.5%或更低。 在外部测试之后、我立即以相同的设置进行了测试、并得到了12-14%之间的数据包错误率。 这使我们对如何执行测试产生了疑问、现在我们认为 SmartRF 工具没有希望的通道。 您能否确认默认设置是否保留在一个通道上、以及是否有使用此工具进行通道跳跃的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 不支持跳频。

    无论您选择哪种信道、它都只会保留在该信道中。

    如果要将其更改为不同的通道、则需要在 SmartRF Studio 中手动更改(在802.15.4通道下)  

    谢谢、

    PM