This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:有人能不能让我举出任何将 Tiva C 系列与 CC3120BOOST 连接为 HTTP 客户端的示例?

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120, CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658469/cc3120boost-can-some-one-point-me-to-any-example-that-uses-tiva-c-series-interfaced-with-cc3120boost-as-a-http-client

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120

有人能不能让我指出任何将 Tiva C 系列与 CC3120BOOST 连接为 HTTP 客户端的示例? 我看到 CC3100 SDK 具有 http 客户端、但 CC3120 SDK 中没有类似的库。  

谢谢、此致
Kutsav Thattai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kutsav Thattai、

    CC3120当前没有库或示例。 您必须从不同的器件移植所需的内容。

    e2e.ti.com/.../602645

    最棒的
    Kevin