This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MODASF

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657740/rtos-launchcc3220modasf-cc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在定制板上使用 CC3220MODASF12MON 模块。

当我尝试将我的代码编程为附件时、我收到一个错误。

电路板已连接、我在对 OOB 映像进行少量修改的情况下加载该映像、对该映像进行编程时、会显示以下错误。

请求您的支持。

P.S:UART 连接在编程时显示为关闭、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试刷写默认的"C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_50_00_06\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\demos\out_for_box\uniflash\OOB_SF_tirtos\OOB_SF_tirtos"、但我无法加载该文件的最大大小、并提到创建者已超出该文件的最大大小。 我无法继续。

    请求您的支持。

    此致、

    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您将 SOP 引脚设置为什么? 您是否在 Uniflash 中选择了开发模式?

    请仔细执行 http://www.ti.com/lit/swru473第4节("构建设置")和第5节("刷写开箱即用项目")中的步骤

    如果您在刷写 OOB 演示时仍然遇到错误、请告诉我。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将 SOP 跳线设置为刷写模式。 LaunchPad 上的"100"。

    我正在"生产"模式下使用项目段。

    已将 Launchpad 上 XDS110调试器的 TX、RX 和 RST 引脚连接到我的定制板。

    但是、当我尝试刷写 OOB 时、我会得到上述错误。

    我可以连接并读取器件 MAC 和其他详细信息、如下所示。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    您能否共享您正在上传的用户文件? 您遇到的错误与您使用 MCU 映像上传的证书有关。 您需要上载证书、并让 MCU 使用该证书的私钥进行编程。 您可以按照上面 Kevin 所述的步骤来完成此操作。  

    同时确保还包含受信任根证书目录。  

    此致、

    VR