This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:如何在 CC3220S 中获取当前可用 RAM 大小

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658099/cc3220s-launchxl-how-to-get-current-free-ram-size-in-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!  

在映像运行期间、是否有任何 API 可为 CC3220S 获取当前可用的 RAM 大小?

如果没有、我们如何手动计算可用 RAM 大小?

谢谢。

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的永华:

    很难回答您的问题、因为这取决于您的意思是使用免费 RAM。 此外、了解是否使用了 RTOS (TI-RTOS、FreeRTOS)也很重要。

    一般而言、它可以用于不同的方面:

    1.链接器段未使用的可用存储器。 最好使用 CCS 中的内存分配工具。
    2.如果使用 RTOS 的情况、可以确定堆中的可用(未使用)空间。 确定堆用法的过程更多。 如果是具有 CCS 的 TI-RTOS、则可以使用 ROV (RTOS Objevt 视图)。

    有关 CCS 或 TI-RTOS 的问题最好在 CCS 论坛上提出。

    1月