This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc3200:使用 CC3200实现 RS485

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658121/ccs-cc3200-rs485-implementaion-using-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想实现与 CC3200的 RS 485通信。 因此,我需要读取和写入代码。  

我已经阅读 了...ti\CC3200SDK_1.1.0\ccc3200-sdk\docs\examples 中的示例。 UART、UART_DMA。

您能否提供有关 RS485实现的任何文档。

此致

DIDIDIESH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DIDIESH:

    SDK 版本1.1.0非常旧、您应该使用最新版本1.3.0。

    不直接支持 RS485。 您需要找到外部 RS485驱动器芯片、将此芯片连接到 CC3200、并根据此芯片的数据表实施代码。 如需开始设计您的硬件、请访问 www.ti.com/.../TIDA-00214

    1月