This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:WL1801MOD -符合 SISO 设计标准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657956/wl1801mod-wl1801mod---siso-design-complies

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1807MODWL1837MOD

大家好、

我最重要的是确保我可以使用单个天线、同时仍然重复使用 FCC 认证、该认证是通过2根天线的布局实现的 MIMO。

我再次查看了 Wiki 页面、其中显示:

"

单天线解决方案

使用 WL1837MOD/WL1807MOD 模块且仅需要单天线解决方案(2.4GHz WLAN SISO/BT/ 5GHz 单天线)且仍重复使用原始认证的客户可以通过确保第二天线端口没有射频(仅限2.4 MIMO / 5GHz 分集)来实现这一点。 只需满足以下要求:

  • 保持第二个 RF 端口打开(引脚编号18 = N.C)
  • INI 更改–2.4已组装天线= 1.

 "

我的问题:

  1. 如何确保我的 SISO 设计符合标准并可重复使用该认证?
  2. 单个天线的布局指南在哪里?

 

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是由硬件团队在内部处理的。

    BR、
    Eyal