This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:为 CC3220MODASF12MONR 以及设计定制 PCB

Guru**** 2585845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657853/cc3220moda-designing-a-custom-pcb-for-cc3220modasf12monr-along-with

器件型号:CC3220MODA

大家好、

我选择了为我的产品使用 CC3220MODASF12MONR。

我的基本要求是高度安全、并且易于使用模块构建原型 PCB。

我还有几个问题;

1、CC3220MODASF12MONR 独立 PCB 开发的最低要求是什么?

2. 如果要在定制 PCB 上刻录代码/对 CC3220MODASF12MONR 进行编程、TM4C1294NCPDTI3R (以及 CC3220MODASF LaunchPadTm开发套件上列出的其他组件)是否必须?

3.我是否需要使用与 CC3220MODASF LaunchPadTm开发套件类似的原理图构建定制 PCB ,以便能够烧录 CC3220MODASF12MONR 的代码/对其进行编程,同时满足我的其他要求?

我无法访问此文件:

TI:抱歉! 我们找不到您的页面。

www.ti.com
您查找的页面可能已删除、名称已更改或暂时不可用。

第1.7.1节在中添加了参考原理图

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    很棒!

    最低要求原理图位于您链接的用户指南中、与 C3220MODx 相同

    2.请通读 www.ti.com/lit/swra568以了解有关 CC3220编程方式的信息

    3.见对2的答复

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kevin!

    您的建议资源丰富且有帮助。

    如果我有任何其他问题、我将发布更多问题。

    谢谢!