This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC3120MOD:BOOSTXL-CC3120MOD 和 TMS570LC4357 Hercules 兼容还是 CC3120MOD WiFi 开发板的任何其他变体与 Hercules 开发板兼容?

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, BOOSTXL-CC3120MOD, CC3120, CC3100SDK, CC3100, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656526/boostxl-cc3120mod-are-the-boostxl-cc3120mod-and-tms570lc4357-hercules-compatible-or-any-other-variation-of-cc3120mod-wifi-dev-boards-compatible-with-the-hercules-dev-boards

器件型号:BOOSTXL-CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357CC3120CC3100SDKLAUNCHXL2-570LC43

您好、TI、

我希望对需要包含 WIFI 的设备进行原型设计。 我已购买 BOOSTXL-CC3120MOD、并希望购买 TMS570LC4357 LaunchPad 开发套 件与之配对。 这两个板是否能够通过 GPIO 引脚进行通信、或者我是否需要另一个开发板来实现此连接?

最棒的

兆瓦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    这是安全关键型应用还是需要通过 CC3120器件汽车认证的应用?

    注意 SimpleLink 生态系统不支持 TMS570LC4357、因此这需要用户将 SimpleLink 主机驱动程序独立地移植到器件(有关如何实现此操作的说明包含在 CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\docs\simplelink_api\programmers_guide.html 中)。

    您可以查看此 wiki 页面、了解与 CC3100配合使用时主机的基本要求-也与 CC3120相关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我们的设计实际上已经改变。 对于 Wifi 芯片、我们需要一个能够以1080p 60fps 实时流式传输两个摄像头的芯片。 您是否知道可以实现此目的的芯片?  
    最棒的
    Matthew White

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 WiLink-8器件是此用途的理想选择。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的参与。 WiLink-8器件能否与 TMS570LC4357开发板通信? www.ti.com/.../launchxl2-570lc43
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    虽然有很多具有 WiLink-8的套件、但我认为与 LAUNCHXL2-570LC43直接兼容的套件不可用。 有关 WiLink 器件的问题、请访问论坛 e2e.ti.com/.../307

    1月