This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220MODA:CC3220MODx 原理图和硬件设计文件。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657267/rtos-cc3220moda-cc3220modx-schematics-and-hardware-design-files

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:CC3220MOD

工具/软件:TI-RTOS

TI 团队、

有人能否提供 CC3220MODA 或 CC3220MOD 的硬件设计文件和原理图。 我知道实际的 CC3220中嵌入的附加组件很少、但详细信息对于任何参考都很有帮助。

产品页面中的设计文件似乎不正确。 该 zip 文件包含 LaunchPad 的原理图、而不是专用于 CC3220MODx。

链接- http://www.ti.com/lit/zip/swrc340

谢谢

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    我对您所寻找的内容有点困惑。 我们提供 launchpad 的设计文件和一些相关的 TI 参考设计、以帮助您进行定制电路板开发。

    器件数据表应说明器件背后的详细信息以及任何添加的功能: www.ti.com/.../cc3220moda

    器件页面上还有其他可供您参考的文档: www.ti.com/.../technicaldocuments

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我正在使用 CC3220MODA 进行开发、希望了解其运行所需的强制性连接/组件。 除了主 CC3220芯片之外、我还想知道 CC3220MODA 内部使用的组件、例如所使用的上拉/下拉电阻器和滤波器。

    例如、
    1) 1)对于 SOP0、1和2、我是否应该使用100K 的外部下拉电阻?
    2) 2)对于 VBAT1和2、我应该添加0.1uF 滤波器、或者它们是否已经出现在 CC3220MODA 中?
    3) 3)对于 VBAT_RESET 和 nRESET,我们是否应该有一些默认连接?

    我提出这一要求的原因是、我一直在经历引导环路(电路板持续复位)的间歇性问题、并希望确保我的连接正常。

    如果我问的问题太多、请原谅我。 感谢您的支持。

    谢谢
    Zac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    请查看我刚才回答的这个帖子。 我认为它将回答您的许多问题:
    e2e.ti.com/.../657503

    数据表中有一个"典型应用"原理图、您可以参考该原理图。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您提供的详细信息。 我已经浏览过该链接、"典型应用"确实很有帮助。
    为了重新确保我对 CC3220MODA 的理解是正确的、您是否可以查看以下要点并进行确认。

    1) 1)可以断开 SOP0、1和2的连接以实现正常引导(无需上拉或下拉)。 也就是说,它们的连接仅在闪存、出厂复位和其它配置中才需要?
    2) 2) VBAT_RESET 可连接到 VBAT1和 VBAT2。 但是、如果使用开关进行 nRESET?
    3) 3) VBAT1和 VBAT2需要0.1 μ F 滤波器。 如果我们为 VCC (电源)使用较高值的电容器、是否确实需要这些电容器?
    4) 4) TI 建议使用2.7K 下拉/上拉电阻器、以确保在下电上电期间 GPIO 的稳定性。 它是否不是很强、会导致大量泄漏?

    如果不满足上述条件、您还可以列出一些已知行为、这将是很好的。

    感谢您的支持。

    谢谢
    Zac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    很高兴它能提供帮助!

    1:需要下拉电阻器、因为您要确保引脚处于定义的状态

    2.需要上拉 VBAT_RESET、确保其处于定义的状态

    3和4。 您应遵循原理图上的建议

    我们不会测试提出的建议之外的行为。 我建议遵循这些建议以防止任何意外行为。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。 您的第一点似乎令人困惑。

    根据 CC3220MODA 数据表中的"典型应用"原理图、与普通 CC3220原理图相比、所有 CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块在 SOP[2:0]上包含内部下拉电阻器。 我想 CC3220的模块版本(MODA)已经嵌入了它们。

    由于默认模式为000,我想现有的下拉列表将确保这一点? 请确认。

    谢谢
    Zac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zac、

    是的、您答对了! 与 CC3220不同、CC3220MODA 具有嵌入式内部下拉电阻器。

    很抱歉、最初通知您错误。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。 感谢您的支持。