This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 MQTT 超时

Guru**** 2814175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655172/cc3100-cc3100-mqtt-timeout

器件型号:CC3100

您好!

我使用 cc3100作为连接到主机 MCU 的 wifi 模块。 该项目是 MQTT 客户端

有时我的设备未连接到 Azure MQTT 服务器。

您能不能向我解释什么是  RCV_TIMEOUT 和  KET_ALIVE 计时器?


或者可能还有其他问题吗?

Thaks


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    RCV_TIMEOUT 是 MQTT 服务器的指定最大响应时间。 此外、keep_alive_timer 是客户端向服务器发送消息的最长时间。 设备与服务器断开连接需要多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于我们设备的位置、我的服务器位于安全云上。
    如何计算此值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    您可以通过记录时间戳并定期向 MQTT 服务器发送有效负载来计算此值、直到出现断开连接错误。