https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655538/cc3200-cc3220
器件型号:CC3200主题中讨论的其他器件:CC3120、 CC3100
事实1:
如果我们要使用外部主机、则将使用 CC3120。
事实2:
必须将主机驱动程序移植到外部主机以配置/初始化 CC3120。
现在的问题是:
尽管有上述事实1中提到的巧妙解决方案、但仍希望在外部主机与 CC3220 (而不是更合适的 CC3120)相连的情况下实现一种解决方案、即 CC3220是外设、那么:
- 是否会有一个 API 直接使外部主机能够配置/初始化 CC3220器件(与上面的事实2中所述的行相同)?
- 或者、由于我们知道 CC3220的 CM4是 CC3220的"Wi-Fi + NWP"部分的主机、因此我们必须通过 CC3220执行以下操作:
- 从外部主机发出的命令首先由 CM4解释。
- 然后、CM4使用自身可用的 API 作为"Wi-Fi + NWP"部分的主机、用于配置"Wi-Fi + NWP"部分。