This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:正常使用后无法自动连接、配置或重新编程/重新格式化

Guru**** 2792985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656373/cc3200mod-failed-to-auto-connect-provision-or-reprogram-reformat-after-normal-use

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

我们在三种不同的产品上使用 CC3200MOD。 在正常工作一段时间后、所有三块板上的 CC3200模块在上电时突然停止自动连接到路由器、或停止配置、或停止重新编程或重新格式化、这种情况发生了十几次。

在某些情况下、使用相同的图像重新格式化和重新编程后、电路板无法正常工作。 有时电路板无法重新编程。 有时、一个正在工作一段时间的电路板在上电后突然无法自动连接;尝试重新配置它失败。

我们不知道原因。 当我们从电路板上移除 CC3200并在中焊接一个新的 CC3200时、问题就会消失。

我不能想象 CC3200本身会有什么问题,因为如果出现这种高故障率的 CC3200,将无法在行业中生存。 我想知道你是否能够说明可能导致这种情况发生的原因。 编程工具、编程脚本或我们的软件代码本身是否会导致这些问题?

更多详细信息:

*在实验中、我们重新连接了 CC3200MOD LaunchPad、以便在电路板上对 CC3200进行编程。 在一个瞬间,我们就发现其中一个问题变得糟糕和破坏 了它试图对 CC3200进行编程的任何 CC3200 - CC3200不再有用。 在量产过程中、我们使用 TI 电路板 http://www.ti.com/tool/cc31xxemuboost。 我们的生产量不足,无法看到问题。

*我们在生产过程中遇到了 CC3200MOD 下的焊点问题、在实验室中进行手动焊接时可能会遇到这种问题。 在这种情况下、我们可以看到 CC3200无法立即工作。 但我们的问题是、一个正在工作一段时间的电路板突然失去了一些 WiFi 功能。

换言之,如果你能帮助我们研究它,我们将不胜感激。 这个问题困扰着我们。

谢谢!

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您的应用是第一次在 CC3200MOD Launchpad 上开发的吗?  如果是、此硬件上是否重复出现此问题?

    是否有方法重现问题?  我建议解决焊点问题并查看硬件设计审查流程表、以根据 TI 指南验证您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    感谢您的回答。 当我们使用 launchpad 时、我们没有遇到相同的问题。 但我们并没有很长时间使用它;我们开发并使用了自己的硬件板。

    我们无法重现问题。 我们正在尝试解决焊点问题。 我们将复制 TI 参考设计并复制布局。 我们还将 TI FAE 的原理图发送给了 Nate Enos。

    您以前听说过这个问题吗? 您能否想到任何可能的原因而不是焊点? 我指的是它工作了数周、但突然停止工作。

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我看一下您的原理图、我唯一想仔细检查的是您在引脚37附近有2个建议的100uF 电容器用于去耦。 耦合到电源中的噪声可能会导致一些连接问题。  

    除此之外、我在评论中有一些评论、但除了引起您描述的问题之外、我没有其他评论:

    • 您在引脚46上有上拉电阻器吗? 或者您是否未将其用于编程?
    • 也上拉引脚47? (有助于实现低功耗休眠)
    • 如果您希望在 LPDS 模式下具有低电流、请在引脚21上添加100k 下拉电阻。  

    我还将原理图秘密发送给了 Austin、以便他也可以参考。

    我唯一的另一个想法是、它可能是 ESD 损坏。 您是否有任何未受 ESD 保护的暴露引脚?  

    此致、

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于此问题是在本论坛的上下文之外处理的、因此我将关闭此主题。