This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:同时使用 uart0和 uart1

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656360/ccs-cc3200-launchxl-using-uart0-and-uart1-at-the-same-time

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3200MOD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 UART 通信和配置有一些疑问。

我需要同时使用 uart1和 uart0 (我刚刚在 UART 演示中尝试过这么多、并读取了一些线程、例如: )

CCS 是否有任何代码示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PIN_MODE_3和其它引脚模式之间有何区别???

    (例如:
    PinTypeUART (PIN_55、PIN_MODE_3);
    PinTypeUART (PIN_57、PIN_MODE_3);
    PinTypeUART (PIN_58、PIN_MODE_6);
    PinTypeUART (PIN_59、PIN_MODE_6);)

    请回答上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aju、

    我不认为 CC3200有任何同时使用 UART0和 UART1的示例、因此必须由用户设置此配置。  您在上面附加的帖子包含有关如何执行此操作的具体说明。

    另外、请参阅以下文章、了解各种 PIN_MODES 之间的差异:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/471553

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin Tanner、

    我在我发布的线程的帮助下编写了一个代码、但它不起作用、可以解释原因吗?、请建议错误

    我的代码发布在下面。

                                    (二 引脚多路复用器:

    无效

    PinMuxConfig (空)

      //

      //启用外设时钟

      //

      MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA0、PRCM_RUN_MODE_CLK);

      MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_UARTA1、PRCM_RUN_MODE_CLK);

      //

      //为 UART0 UART0_TX 配置 PIN_55

      //

      MAP_PinTypeUART (PIN_55、PIN_MODE_3);

      //

      //为 UART0 UART0_RX 配置 PIN_57

      //

      MAP_PinTypeUART (PIN_57、PIN_MODE_3);

      MAP_PinTypeUART (PIN_58、PIN_MODE_6);

      //

      //为 UART1 UART1_RX 配置 PIN_59

      //

      MAP_PinTypeUART (PIN_59、PIN_MODE_6);

                                (二 UART_IF.c

    //标准包括

    #include

    #include

    #include

    #include

    // Driverlib 包括

    #include "hw_types.h"

    #include "hw_memmap.h"

    #include "prcm.h"

    #include "pin.h"

    #include "UART.h"

    #include "rom.h"

    #include "rom_map.h"

    #if defined (use_freeRTOS)|| defined (use_TI_RTOS)

    #include "OSI.h"

    #endif

    #include "UART_IF.h"

    #define 是_space (x)   (x = 32? 1:0)

    //

    //存在指示命令的全局变量

    //

    静态无符号长整型__Errorlog;

    //

    //指示输入长度的全局变量

    //

    unsigned int ilen=1;

    //

    //

    //! 初始化

    //!

    //! 此函数

    //!     配置要使用的 UART。

    //!

    //! \不返回任何内容

    //

    //

    无效

    InitTerm()

    #ifndef NOTERM

     MAP_UARTConfigSetExpClk (console、map_PRCMPeripheralClockGet (console_Periph)、

             UART_BAUD_RATE、(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |

             UART_CONFIG_PAR_NONE));

     MAP_UARTConfigSetExpClk (器件、MAP_PRCMPeripheralClockGet (DEVICE_PERIPh)、

              UART_BAUD_RATE、(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |

              UART_CONFIG_PAR_NONE));

    #endif

     _Errorlog = 0;

    //

    //

    //!   向控制台输出字符串

    //!

    //! \param str 是要打印的字符串的指针

    //!

    //! 此函数

    //!     1.将输入字符串字符逐字符打印到控制台。

    //!

    //! \不返回任何内容

    //

    //

    无效

    消息(const char *str)

    #ifndef NOTERM

      if (str!= NULL)

      {

        while (*str!='0')

        {

          MAP_UARTCharPut (device、* str++);

        }

      }

    #endif

    //

    //

    //!   清除控制台窗口

    //!

    //! 此函数

    //!     1.清除控制台窗口。

    //!

    //! \不返回任何内容

    //

    //

    无效

    ClearTerm()

      消息("\33[2J\r");

    //

    //

    //! 误差函数

    //!

    //! \param

    //!

    //! \不返回任何内容

    //!

    //

    无效

    错误(char *pcFormat,...)

    #ifndef NOTERM

      char cBuf[256];

      va_list 列表;

      va_start (list、pcFormat);

      vsnprintf (cBuf、256、pcFormat、list);

      消息(cBuf);

    #endif

      _Errorlog++;

    //

    //

    //! 从 UART 获取命令字符串

    //!

    //! \param pucBuffer 是将填充命令的命令存储区

    //! \param ucBufLen 是可用的缓冲区存储的长度

    //!

    //! \接收到的字节的返回长度。 如果超过缓冲器长度、则为-1。

    //!

    //

    内部

    GetCmd (char * pcBuffer、unsigned int uiBufLen)

      char cChar;

      int iLen = 0;

      //

      //等待通过 UART 接收字符

      //

      while (map_UARTCharsAvail (device)== false)

      {

    #if defined (use_freeRTOS)|| defined (use_TI_RTOS)

      OSI_SLEEP (1);

    #endif

      }

      cChar = MAP_UARTCharGetNonBlocking (器件);

      //

      //回显接收到的字符

      //

      MAP_UARTCharPut (器件、cChar);

      iLen = 0;

      //

      //检查命令结束

      //

      while ((cChar!='\r')&&(cChar!='\n'))

      {

        //

        //处理缓冲区溢出

        //

        if (iLen >= uiBufLen)

        {

          返回-1;

        }

        //

        //将数据从 UART 复制到缓冲区中

        //

        if (cChar!='\b')

        {

          *(pcBuffer + iLen)= cChar;

          iLen++;

        }

        其他

        {

          //

          //删除回退时的最后一个字符

          //

          IF (iLen)

          {

            iLen--;

          }

        }

        //

        //等待通过 UART 接收字符

        //

        while (map_UARTCharsAvail (device)== false)

        {

    #if defined (use_freeRTOS)|| defined (use_TI_RTOS)

        OSI_SLEEP (1);

    #endif

        }

        cChar = MAP_UARTCharGetNonBlocking (器件);

        //

        //回显接收到的字符

        //

        MAP_UARTCharPut (器件、cChar);

      }

      *(pcBuffer + iLen)='\0';

      报告("\n");

      返回 iLen;

    //

    //

    //!   从给定字符串的左端和右端剪裁空格

    //!

    //! 发生 修整的\param 输入字符串

    //!

    //! 剪裁字符串的返回长度

    //

    //

    int TrimSpace (char * pcInput)

      size_t size;

      char *endStr,*strData = pcInput;

      字符索引= 0;

      大小= strlen (strData);

      如果(!size)

        返回0;

      endStr = strData + Size - 1;

      while (endStr >= strData && is_space (* endStr))

        endStr --;

      *(endStr + 1)='\0';

      while (* strData && is_space (* strData))

      {

        strData++;

        索引++;

      }

      memmove (pcInput、strData、strlen (strData)+1);

      return strlen (pcInput);

    //

    //

    //!   将格式化的字符串打印到控制台

    //!

    //! \param 格式是指向指定中格式的字符串的指针

    //!      需要解释以下参数。

    //! 根据第一个格式的\param [变量数量]参数

    //!     参数

    //! 此函数

    //!     1.打印格式化的错误语句。

    //!

    //! 返回打印的字符数

    //

    //

    int 报告(const char *pcFormat,...)

    INT IRET = 0;

    #ifndef NOTERM

     char *pcBuff,*pcTemp;

     int iSize = 256;

     va_list 列表;

     pcBuff =(char*) malloc (iSize);

     if (pcBuff ==空)

     {

       返回-1;

     }

     while (1)

     {

       va_start (list、pcFormat);

       IRET = vsnprintf (pcBuff、iSize、pcFormat、list);

       va_end (list);

       if (IRET >-1 && IRET < iSize)

       {

         中断;

       }

       其他

       {

         iSize*=2;

         if ((pcTemp=realloc (pcBuff、iSize))=NULL)

         {

           消息("无法重新分配内存\n\r\n);

           IRET =-1;

           中断;

         }

         其他

         {

           pcBuff=pcTemp;

         }

       }

     }

     消息(pcBuff);

     FREE (pcBuff);

    #endif

     返回 IRET;

                                                              ***** UART_IF.h

    #ifndef __UART_if_H__

    #define __UART_IF_H__

    //

    //

    //如果使用 C++编译器进行编译,请在此标头中进行所有定义

    //具有 C 绑定。

    //

    //

    #ifdef __cplusplus

    外部"C"

    #endif

    / /

    /*宏*/

    / /

    #define UART_BAUD_RATE 115200

    #define SYSCLK      8000000

    #define 器件      UARTA1_BASE

    #define console     UARTA0_BASE

    #define console_Periph PRCM_UARTA0

    #define DEVICE_PERIPh PRCM_UARTA1

    //

    //为 RX 定义 UART IF 缓冲器的大小

    //

    #define UART_IF_buffer      64

    //

    //定义 UART IF 缓冲器

    //

    extern unsigned char g_ucUARTBuffer[];

    / /

    /*函数原型*/

    / /

    extern void 派单器 UARTConfigure (void);

    extern void DispatcherUartSendPacket (unsigned char * inBuff、unsigned short usLength);

    extern int GetCmd (char * pcBuffer、unsigned int uiBufLen);

    extern void InitTerm (void);

    extern void ClearTerm (void);

    extern void Message (const char *格式);

    extern void 错误(char *格式...);

    extern int TrimSpace (char * pcInput);

    extern int Report (const char *格式,...);

    //

    //

    //标记 C++编译器的 C 绑定部分的结尾。

    //

    //

    #ifdef __cplusplus

    #endif

    #endif

                                                ********* main.c


    // Driverlib 包括
    #include "rom.h"
    #include "rom_map.h"
    #include "hw_memmap.h"
    #include "hw_common_reg.h"
    #include "hw_types.h"
    #include "hw_ints.h"
    #include "UART.h"
    #include "interrupt.h"
    #include "pinmux.h"
    #include "utils.h"
    #include "prcm.h"
    #include "common.h"
    //通用接口包括
    #include "UART_IF.h"

    //
    //宏
    //
    #define application_version "1.1.1"
    #define APP_NAME "UART 回波"
    #define console UARTA0_BASE
    #define 器件 UARTA1_base
    #define UartGetChar() MAP_UARTCharGet (器件)
    #define UartPutChar (c) map_UARTCharPut (器件、c)
    #define MAX_STRING_LENGTH 80


    //
    //全局变量--启动
    //
    volatile int g_iCounter = 0;

    #if defined (CCS)(如果已定义)
    extern void (* const g_pfnVectors [])(void);
    #endif
    #IF 定义(ewarm)
    extern uVectorEntry __vector_table;
    #endif
    //
    //全局变量--结束
    //

    //
    //本地定义
    //

    //
    //
    //! UART 上的应用启动显示
    //!
    //! \param 无
    //!
    //! \不返回任何内容
    //!
    //
    静态空
    DisplayBanner (char * AppName)

    报告("\n\n\r\n");
    报告("\t \n\n");
    报告("\t\tCC3200 %s 应用程序\n"AppName");
    报告("\t \n\n");
    报告("\n\n\r\n");

    //
    //
    //! 电路板初始化和配置
    //!
    //! \param 无
    //!
    //! \无返回
    //
    //
    静态空
    BoardInit(空)

    /*如果 TI-RTOS 矢量表由操作系统本身初始化*/
    #ifndef use_TIRTOS
    //
    //设置矢量表基址
    //
    #if defined (CCS)(如果已定义)
    MAP_IntVTableBaseSet ((无符号长整型)&g_pfnVectors[0]);
    #endif
    #IF 定义(ewarm)
    MAP_IntVTableBaseSet ((unsigned long)&__vector_table);
    #endif
    #endif
    //
    //启用处理器
    //
    MAP_IntMasterEnable();
    MAP_IntEnable (FAULT_SysTick);

    PRCMCC3200MCUInit();

    //
    //
    //! 处理 UART 回波的主函数。 它从中获取输入字符串
    //! 显示字符串的每个字符时的终端。 只要输入命令
    //! 它将回显字符串(display)。 如果输入为最大输入
    //! 可以是80个字符、之后字符将被视为部分字符
    //! 下一个字符串。
    //!
    //! \param 无
    //!
    //! \无返回
    //!
    //
    void main()

    char Cstring[MAX_STRING_LENGTH+1];
    字符字符字符字符字符字符;
    int iStringLength = 0;
    //
    //对电路板进行初始化
    //
    BoardInit();
    //
    //启用 UART_TX 和 UART_RX 的多路复用。
    //
    PinMuxConfig();
    //
    //初始化终端。
    //
    InitTerm();
    //
    //清除终端。
    //
    ClearTerm();
    DisplayBanner (app_name);
    消息("\t\t******** \n\n");
    消息("\t\t\t CC3200 UART 回显用法\n");
    消息("\t\t\t 键入字母数字字符串和\n");
    message("\t\t pressenter,字符串将被回传。 \n\n");
    Message ("\t\t\t 注意:如果字符串长度达到80个字符、它将\n");
    消息("\t\t\t 回显字符串而不等待输入命令\n");
    信息("\t\t" \n\n");
    消息("\n\n\r\n");
    消息("cmd#");
    while (1)

    //
    //从终端获取输入。
    //
    cCharacter = UartGetChar();
    G_iCounter++;
    if (cCharacter ='\r'|| cCharacter ='\n'||
    (iStringLength >= MAX_STRING_LENGTH -1)

    if (iStringLength >= MAX_STRING_LENGTH - 1)

    UartPutChar (cCharacter);
    Cstring[iStringLength ]= cCharacter;
    iStringLength ++;

    Cstring[iStringLength ]='\0';
    iStringLength = 0;
    //
    //回显输入字符串
    //
    UART_PRINT ("海");
    报告("\n\rcmd#%s\n\rcmd#"、Cstring);

    其他

    UartPutChar (cCharacter);
    Cstring[iStringLength ]= cCharacter;
    iStringLength ++;


    //
    //
    //关闭 Doxygen 组。
    //! @}
    //
    //

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Austin Tanner、
    我再有一个疑问,cc3200和 cc3200mod (编码与 PIN)是否有任何区别?我只知道其中一个是 IC,另一个是模块,请解释区别,如何将 cc3200的代码更改为 cc3200mod?跳您得到我的观点,请尽快回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aju、

    从代码的角度来看、两者之间不应有任何差异。 需要记住的一点是、该模块已附带串行闪存。