This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:禁用/启用服务器身份验证

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657343/cc3100-disable-enable-the-server-authentication

器件型号:CC3100

基于此票证:  

 我们实施 了服务器身份验证启用/禁用功能。  

但是、以下代码由于某种原因失败:

int32_t RetVal;

uint8_t enable_server_authentication = 1;

RetVal = sl_WlanSet (((_U16) sl_WLAN_CFG_General_Param_ID、(_U16) 19、(_U16) 1、(_u8 *)&enable_server_authentication);

执行后、RetVal 为2。 错误的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保您已在 CC3100内部上传了正确的 ServicePack (至少版本1.0.10-2.5.99.4-Beta)。



    1月