This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3120:使用 MSP432p 和 TI-RTOS 运行 HTTP POST

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657178/rtos-cc3120-running-http-post-with-msp432p-and-ti-rtos

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 Sirs

我已经为 CC31x0花费了两周的时间。

我真的希望有人能在运行 TI-RTOS 的 MSP432p 上帮助我处理发送 HTTP 帖子的 HTTP 客户端。

使用 MSP430和 CC3100的 http_client 工作正常。

然后、我设法使 MSP432p 和 CC3100上的相同器件正常工作。

但是、当我尝试将上述程序转换为 RTOS 环境时、我失败了。

我看了使用 MSP432p、CC3120和 TI-RTOS 的 network_terminal 示例。

我使用 simplelink_sdk_wifi 插件_1_55_00_42和 CCS7.4.0

在 network_terminal 的主线程中、我发现自动化 AP 连接可与以下设备配合使用:

memcpy (&app_CB.CmdBuffer、"wlanconnect -s \"NETGEAR38\"-t WPA/WPA2 -p \"mightywater123\"\0"、59);

  RetVal = cmdWlanConnectCallback ((void *)(app_CB.CmdBuffer + strlen ("wlanconnect")));

  if (RetVal!= 0)

  {

      UART_PRINT ("与 AP 建立连接失败\n\r\n);

      返回(空);

  }

现在我需要以下代码:

-         连接到 HTTP 服务器

-         发送 HTTP POST

我在 Nonos 系统中使用的代码工作方式非常不同,因此它们对我没有帮助。

任何想法都受到高度欢迎

/Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    同一 SDK 中的配置示例应提供一些帮助:

    C:\ti\simplelink_sdk_wifi 插件_1_55_00_42\examples\rtos\MSP_EXP432P401R\demos\provisioning

    可能仍有大量的移植需要处理。 CC3120没有显式 http 示例。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin