This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:要求堆栈和堆大小

Guru**** 2562760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656610/cc3120mod-requirement-stack-and-heap-size

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
使用 CC3120和 FreeRTOS 时、您会告诉我所需的堆栈和堆大小吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    堆栈和堆大小将取决于与 CC3120MOD 一起使用的主机处理器、以及所使用的内存分配含义。 有关更多信息、请参阅以下有关 FreeRTOS 存储器管理的文章:

    www.freertos.org/a00111.html

    您还可以查看 CC3120 SDK 上的 FreeRTOS 示例、了解如何设置堆栈/堆大小。 这将基于 MSP432的某些变体。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。 我明白了!

    此致。
    Kaka