This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC3220-SDK:用于 OSX 的 cc3220 SDK 1.60.00.04安装程序已损坏

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656008/simplelink-cc3220-sdk-cc3220-sdk-1-60-00-04-installer-for-osx-is-broken

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

当我尝试运行 simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04.app 时、我得到:

“simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04 2.app”已损坏,无法打开。 您应将其移到废物桶中。

已尝试几次。

MacOS Sierra 版本10.12.6 (16G29)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这是一个已知问题、我们正在进行修复。 请在下周初再次检查、因为我们预计届时将修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用 TI SDK 安装程序执行操作、安装了 Windows exe 并保存了一个要从 OSX 访问的文件夹 zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我已收到安装程序已更新和修复的确认信息。 请再次尝试下载以获取 SDK 1.60