This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:与802.15.4/BLE 共存?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656261/cc3120-coexistence-with-802-15-4-ble

器件型号:CC3120

我发现 WiLink TI WiFi 部件对其他2.4G 无线电具有共存支持有点奇怪、而 SimpleLink 则不……

可能是因为我可能有一个设计需要 CC3120上的 COEX 支持。 )   

有人对此有经验、有什么建议吗?  当然、目标不是吞吐量、而是维持两个连接(Wi-Fi 和其他无线电)的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请直接与 TI 代表联系以了解此主题。 不幸的是、我无法分享更多信息。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roozbeh、

    目前、协助满足此要求的最有用的材料是蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关参考设计。  遗憾的是、我们没有适用于 CC3120的类似设计。