This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:适用于5GHz 客户端或主站的 FCC 认证?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/656354/wl1837mod-fcc-certification-for-5-ghz-client-or-master

器件型号:WL1837MOD

你好
我的一位客户对 FCC 批准有疑问、如果您能帮助回答、我将不胜感激。

他们试图了解在 WL1837MOD 的 FCC 认证和批准方面的情况。

据我们所知、根据 此处的声明信函、FCC 批准的是5GHz 客户端操作、而不是5GHz AP DFS 主设备操作[1]。 我们注意到、现在有一些更新的报告[2] 、其中详细介绍了 AP DFS 主设备的操作、但似乎 FCC 认证尚未更新以包含此内容? 我们的理解是否正确?

[1] https://fccid.io/Z64-WL18DBMOD/Letter/Declaration-Letter-5GHz-2482682

[2] http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Certification_Reports

 

此致
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    是的、您回答正确。 我们已通过客户端认证。 这样做的原因是、作为主器件、它依赖于主机。 我们在您在 wiki 页面上看到的报告中所做的工作仅供参考。 这意味着我们已经对特定主机执行了测试、以表明我们可以通过要求、但客户需要使用其特定主机测试这种主机。 如果我们要将主设备应用于我们的模块化认证、则该认证将过于狭窄、因为它依赖于所测试的主机。

    希望这能解答您的问题。

    谢谢、
    Riz