Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD 您好!
我的一位客户愿意将 TI 的 WL1837MOD 用于其网络应用。
他们询问 TI 他们的原理图是否有任何问题。
请帮帮我们。
-----
谢谢、
终端
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TS、
我对答复迟交表示歉意。 请注意以下原理图:
1) 1) e2e 是一个公共论坛、因此您的原理图不会保密
2)对于 VBAT (引脚47和48)、我们建议在靠近器件的位置添加去耦电容器(10uF 和0.1uF)
3) 3) BT HCI 接口是4线接口。 您将需要将 HCI_RTS 和 HCI_CTS 路由到主机
4) 4)您的主机似乎在1.8V 的 IO 下运行、因此无需电平转换器。 请确认。 如果电位不在同一电源下、则需要电平转换器。
5) 5)对于生产、WL_IRQ 上拉电阻应为 DNP。 然而、对于调试、这个电阻器的值应该为10K 而不是4.7K。
6) 6)正确运行的关键是启动和关断序列。 确保满足这一要求(数据表第5.21节的第21页)
谢谢、
Riz