This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:支持带 TDA2X/DRA75X J6 EVM 的 NF3107/WL1833模块的驱动程序

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655934/linux-wl1835mod-driver-support-for-nf3107-wl1833-module-with-tda2x-dra75x-j6-evm

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1833

工具/软件:Linux

大家好、

我们尝试将基于 wl1833的 NF3107 (nFore) WiFi+BT 模块与 DRA75X J6 EVM (修订版 H)集成在一起。

我们使用的是内核版本4.4.45的 Android M.1.3、并具有 NF3107数据表。

内核已具有 wlcore 和 wl18xx 驱动程序、应按照 Android M.1.3版本说明 http://omappedia.org/wiki/6AM.1.3_Release_Notes 进行操作

那么、在这个设置中、我们是否需要为 NF3107使用一个单独的包装程序驱动程序、或者缺省驱动程序应该足以启用 WiFi?

谢谢、此致、

Tonu Zalpure

Black胡椒 技术

www.blackpeppertech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonu:

    树内驱动程序基本上应该是可以的、

    但是、它不是最新和最重要的驱动程序、例如网格支持在4.9中完全有效。

    我认为您应该可以、只需确保您使用最新的固件和申请来解决 WPA2漏洞。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    感谢您的快速响应,
    我们将尝试对其进行整合、并在此处更新进度。

    此致、
    Tonu