This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200MOD 企业安全认证

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655842/cc3200mod-cc3200mod-enterprise-security-certification

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

您好!

 

有人告诉我、我的客户关于 CC3200MOD 企业安全认证的问题

内容。

///

CC3200MOD 数据表介绍如下;

"该器件还支持 WPA2个人和企业安全性以及 WPS 2.0。"

 

CC3200MOD 支持 PSK 认证或 IEEE802.1x 认证?

///

 

我的客户正在考虑将 CC3200MOD 用于其医疗网络系统。

所以、他们需要这些信息。

 

我想、CC3200MOD 可以支持 PSK 认证和 IEEE802.1x 认证。

它是正确的。

 

此致、

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasuhiko、

    我不相信第一代 CC3200器件支持此 Wi-Fi 安全功能。  但是、在数据表中、您会发现第二代 CC3220提供 WPA2个人和企业安全性:WEP、WPA/WPA2 PSK、WPA2企业版(802.1x)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    感谢你的答复。

     

    我已向我的客户报告了您的建议

     

    BR、

     

     

     

    Y M