This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:从 MSP430F5529位置进行 SPI 读取和写入

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655722/cc3100-spi-read-and-write-from-the-msp430f5529-location

器件型号:CC3100

您好!

我一直在尝试在 CC3100 SDK 中找到数据通过 SPI 从 MSP430发送到 CC3100的位置。 我在 SPI 包含的功能中找到了控制寄存器、但我对它的发送方式很好奇。 我想我在"simplelink"文件夹中的 drive.c 中找到了"Getting Started_With _WLAN_STATE"示例中的函数。 我相信该函数被称为"_SlDrvMsgWrite()"。 此函数是否可以桥接 simplelink 代码和 SPI 代码以将其发送到 CC3100? 我想知道这一点有两个原因:

1.更好地了解库和 API 的实际工作方式以及如何封装数据并将其发送到 CC3100

2.我想用时间说明从 MSP 向 CC3100发送和接收数据所需的时间

总的来说、我想知道数据在 SDK 中的哪个位置进行封装并通过 SPI 发送。

如果需要澄清、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克林顿:

    这可以在 simplelink 主机驱动程序中通过跟踪 user.h 文件中的 sl_IfWrite 进行跟踪。 请注意、主机驱动程序已准备就绪、可与您的应用程序配合使用、TI 无法自定义对主机驱动程序的修改支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要找的。 谢谢!