This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:从休眠状态中退出压降

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/655737/cc3100mod-voltage-drop-coming-out-of-hibernation

器件型号:CC3100MOD
在电路板上、我在使 CC3100MOD 不处于欠压模式方面遇到了问题。 在 CC3100MOD 处于休眠状态时、我在电源引脚处测量的电压约为2.9V。 当我将其从休眠模式中释放时、电压会略微下降约5ms、然后满贯到约2.15V。 然后电压返回到2.9V (我假设它已经达到掉电限制、因为我从不会从模块中获得 IRQ)、这个周期在大约65ms 内重复。 我在引脚36/37上确实有大约250uF 的电容、在几英寸远的地方还有另一个100uF 的电容。 我的原始设计没有这么大的电容、因此我一直通过相互堆叠100 μ F 陶瓷0805来增加电容。 如果我使用2个 AA 碱或使用工作台电源、则会发生这种情况。 当使用我的工作台电源时、如果我稍微增大电压、比如3.1V、CC3100MOD 将能够承受压降、但这对于我们的产品在现场、由略微耗尽的 AA 电池供电的情况而言并不现实。 是否有人对我应该检查的内容有任何建议? CC3100MOD 将会严重拉低电压、这似乎非常疯狂。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人遇到这种情况,问题就已经解决。 我们在电池路径上使用了铁氧体磁珠、它们响应突然电流消耗的电阻会导致压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很高兴您能够解决此问题。 感谢您在论坛上分享!