This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:WPA3 -是否在发展蓝图上

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654830/cc3100mod-wpa3---is-it-on-the-roadmap

器件型号:CC3100MOD

通过阅读 CES 标题、我看到 WPA3即将推出、它是否将支持 CC3x20/CC3x00产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    遗憾的是、我们不会在此论坛上分享我们的发展蓝图信息。 路线图仅是选择性披露。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    有关此主题的详细信息。 您能否为我提供 SimpleLink WiFi 的更新路线图? 几天前、我给 Josh 写了一封电子邮件、但没有回答。 您能检查一下这个。

    谢谢你

    1月