This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:间歇性 SSID 广播

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654647/cc3220moda-intermittent-ssid-broadcast

器件型号:CC3220MODA

我在定制 PCB 上有一个 CC3220MODA。  我已经成功对它进行了编程、但有时它看起来像是芯片不能引导至功能模式。  可能是5次中的1次、它不会广播 WiFi 信号。  加电时、我将 nRESET 保持为低电平、将 SOP 引脚设置为010 (这 是 UARTLOAD_Functional _4WJ 模式)、然后在大约200ms 后释放 nRESET。  我已经在示波器上验证过、这种计时的发生非常一致、无论信号是否广播 WiFi、信号都是一样的。  毛刺脉冲是否可能导致 CC3220MODA 检测到 Rx 线路上的 UART 中断?  如果发生这种情况、我假设只有切换 SOP 和 nRESET 信号、芯片才会尝试再次启动-如果检测到 UART 中断、那么它只是无限期地等待编程、并且不会在一段时间后尝试重新启动、对吧?  我是否更好地引导至其他功能模式之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您 正在正确启动、并且5次操作中只有1次可能是由于硬件问题、请检查线路和组件以确保连接不会晃动。

    该器件在其他模式下是否能够完美工作? 通过 JTAG 进行调试时是否会遇到相同的问题?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    感谢您的回复。  它似乎是硬件中的东西。  如果我将 SOP 设置为000而不是010、则间歇性操作不再发生。  我必须在 Rx 线路上出现一些布局问题、在这种情况下、它偶尔会在启动时看到一个跳跃、并决定进入 uartload 模式而不是运行模式。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非您正在编程、否则请勿在 SOP 010中运行。 器件行为错误、在我的经验中表现出奇怪的行为。