Thread 中讨论的其他器件:CC3220S、 SYSBIOS
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
这是一个相当基本的问题、因为我正在尝试更熟悉此 Launchpad 和 CCS v7。
我已经成功编译和调试了 TimerLed.c、我希望使用不同的 LED 闪烁、而不是 Board_GPIO_LED0 (即 Board_GPIO_LED1或 Board_GPIO_LED2)。
我可以在'Board.h'文件中看到电路板组件声明的位置,我注意 到 Board_GPIO_LED0、 Board_GPIO_LED1和 Board_GPIO_LED2具有相同的地址,即:
#define Board_GPIO_LED0 CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_LED_D7
/*
* CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_LED_D5和 CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_LED_D6与 I2C 共享
和 PWM 外设。 为了使这些示例正常工作、这些 LED 是
*摘自 gpioPinCOnconfig[]
*
#define Board_GPIO_LED1 CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_LED_D7
#define Board_GPIO_LED2 CC3220S_LAUNCHXL_GPIO_LED_D7
如何让代码使不同的 LED (即 LED1或 LED2)闪烁?
此外、您是否会推荐使用开关控制 LED 的示例?