This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654818/cc3120mod-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120

我最初的一期是"e2e.ti.com/.../2404063
问题。

但从回答中、我学到了一些新信息。
阅读"swas035a.pdf"、即对上述 E2E 查询的答复中提到的文档、以及另一个文档"swra515a.pdf"、我了解:
 -闪存受到外部主机支持的限制。

现在我有以下问题:

  1. 闪存将由外部主机使用。 那么、CC3120MOD 附带的32 Mbit 闪存将有何用途? 此外、即使我们通过进入 CC3120而不是 CC3120MOD 来使用256 Mbit 闪存、CC3120功能的额外闪存容量是多少?
  2. 如果我们使用 CC3120MOD 而不是 CC3120、那么 CC3120MOD 提供的32Mbit 闪存将如何使用该闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    外部串行闪存用于维护专有文件系统、用于存储系统和配置文件、服务包文件、证书、网页、用户文件、 MCU 映像等 要回答您的问题:

    1) 1)主机处理器不直接访问外部串行闪存。 相反,主机必须使用 simplelink 主机驱动程序 API 与该文件系统进行交互,这意味着网络处理器是中间处理器。 NWP 需要使用 CC3120MOD 随附的32Mbit 闪存。 如果您决定使用具有256 Mbit 闪存的 CC3120器件、则可以使用额外的空间来存储 html 页面、其他用户文件、声音文件、图像文件等

    2)外部主机可以使用文件系统、但必须启动 NWP (调用 sl_start)并且必须使用文件系统 API。 请参阅 API、了解主机如何使用外部闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你奥斯汀!