This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220 AP 模式会导致基站断开的原因是什么?

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653938/cc3220-what-can-cause-cc3220-ap-mode-to-disconnect-a-station

器件型号:CC3220

我正在尝试调试 CC3220S 应用程序的问题、我想知道哪些情况可能会导致 SimpleLink 网络处理器或主机断开连接的基站? 我的应用程序构建在 network_terminal_CC3220S_LAUNCHXL 示例之上。 CC3220S 配置为 AP 模式、单个站点(Android 平板电脑)与站点和 CC3220S 之间交互的套接字层应用连接。 在某些情况下出错(仍在分析中)、但偶尔我会在调试控制台上看到以下消息、并且我看到我的工作站已从 CC3220S AP 断开:

[WLAN 事件] STA 已从 AP 中删除:BSSID:A0:cc:2b:7b:A4:16

我确认 BSSID 与我的 Android 平板电脑匹配。

  • 如何判断 Android 平板电脑是导致断开连接还是 CC3220S 断开连接?
  • 哪些条件可能会导致 CC3220S AP 断开基站的连接?
  • 我是否可以使用任何调试技巧来获取有关断开连接的更多信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、rperezti、

    每当出现 WLAN 断开事件时、您可以查看原因代码(WlanEventDisconnect 的成员)。  原因代码值也在 wlan.h 中列出、供您参考。

    以下是描述类似问题的示例线程:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这看起来是我需要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我更仔细地了解了这一点、您的响应似乎适用于 CC3xxx 网络处理器处于工作站模式时的情况。 在我的应用中、CC3220处于 AP 模式、其中一个已连接的基站已移除。 发生这种情况 时、使用用户事件代码 SL_WLAN_EVENT_STA_REMOVED 输入 SimpleLinkWlanEventHandler 回调。 遗憾  的是、在这种情况下、SlWlanEventDisconnect 结构和原因代码未初始化。 相反、 SlWlanEventSTARemoved_t 结构可用、但这仅包括已断开连接的站的 MAC 地址和填充字节。

    那么、我的问题仍然存在-是否有办法询问 CC3220 AP  移除已连接站点的原因?

    谢谢、

    Ruben