This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MOD

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3120MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654516/cc3220mod-cc3220mod

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3120

我在寻找 CC3220MOD 和 CC3220之间的差异。

我可以找到以下两个与此相关的 URL:

  1. " e2e.ti.com/.../607929
  2. " http://www.ti.com/product/CC3220/compare"

因此、我理解:

  1. 主要区别在于认证、如果满足某些条件、则可以传输 C3220MOD 认证。  我是对的吗?
  2. 在 SFLASH 方面是否也存在差异、因为 CC3120MOD 和 CC3120之间存在差异。  也就是说、CC3220MOD 是否会受到 SFLASH 大小的限制、而 CC3220不会有任何此类限制?

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    对于您的问题:

    1) 1)是的、这是正确的。

    2) 2) CC3220MOD 配有32Mbit SPI 串行闪存、建议根据最大 MCU 代码大小使用该闪存。  对于非模块版本、支持的最大 sFLASH 大小为256Mbit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的原始问题已解决。
    但是、鉴于更多信息、我有一个新问题、由于它仅是这些信息的延续、因此我在这里询问它、而不是开始新的 E2E 请求。

    阅读"swas035a.pdf"、即您在上面的回复中提到的文档、以及另一个文档"swra515a.pdf"、我理解:
    Flash 受外部主机支持的限制。

    我的问题如下:
    因此、该闪存将由外部主机使用。 那么、CC3120MOD 附带的32 Mbit 闪存将有何用途? 此外、即使我们通过进入 CC3120而不是 CC3120MOD 来使用256 Mbit 闪存、CC3120功能的额外闪存容量是多少?