This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:在 BeagleBone Green Wireless 上安装 WiLink 8驱动程序

Guru**** 2763545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654658/linux-wl1835mod-install-wilink-8-driver-on-beaglebone-green-wireless

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

我在为 BBGW 安装 SDK-Linux 和 WiLink 8驱动程序时遇到问题。
这是我所做的。
1.在可 Orable VM VirtualBox 上安装 Ubuntu (最新版本)
2.在 Ubuntu 上安装最新版本的 Linux SDK
3.使用 create-sd.sh 创建 U-boot.img
4.在 BBGW 上插入 SDCard
5、等待45分钟左右
看起来 BBGW 没有捕获 U-boot.img。
我在 e2e 中发现 SDK 4.0不支持 BBGW。
但是、似乎 SDK 3.0支持 BBGW
因此、我遵循了上述步骤、但似乎我也卡在 BBGW 上安装 SDK。
此外、我假设我必须按照不同的步骤安装 SDK 3.0。 但是、我找不到任何信息。
问题
1.是否可以在 BBGW 上拥有功能齐全的 WiLink 8驱动程序(我们需要项目的 Wi-Fi 网状功能)?
2. BBGW 是 debian,我是否必须安装 Ubutun?
3.是否可以在 BBGW 上安装 SDK?
4.您是否有建议选择具有 WiLink 8模块和全功能 WiLink 8驱动程序的不同电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主线 Linux 支持 Wilink8网状网络、前提是使用的内核大于4.9、因此您不必使用不支持此板的 SDK 4.0。

    您应该能够使用 BBGW 附带的最新 debian 映像。

    我建议您只需使用 BBGW 社区中的说明升级 BBGW 附带的映像、它应该适合您:

    BR、

    Eyal