This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:将数据推送到 IBM 云以外的云

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654435/cc3200stk-wifimk-push-data-to-cloud-other-than-ibm-cloud

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件:CC2650STKCC3200

大家好、

我有两个 sensortag 器件 CC3200STK-WIFI 和 CC2650STK。

我想将数据更新到云(IBM、dweet.io、Azure、AWS)

问题:

如何将数据从 CC3200STK-WIFI 更新到 dweet.io? 我能够从"TI SimpleLink 入门套件"移动应用中更改 CC2650STK 的云配置。

2.如何将数据更新到适用于 CC3200STK-WIFI 和 CC2650STK 的 AWS IoT 堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    感谢您的发帖!  了解这个问题是如何被放置在 CC3200线程上的、我只能在回答您的上述问题时与该器件交流。

    CC3200STK-WIFI 仅 用于演示目的、而 Launchpad 是主要开发平台。  STK 上加载的应用程序仅限于通过 MQTT 进行 IBM 快速启动云。  没有额外的开发、其他云服务就无法使用-由于此硬件上的 SAR 法规、TI 不支持这些服务。  您可以参阅此帖子以了解更多详细信息: