This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:CAN 多角色运行、采用单天线配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/654139/wl1807mod-can-multirole-operate-with-single-antenna-configuration

器件型号:WL1807MOD

您好!
客户希望在多角色模式(AP+STA)下使用 WL1807mod。 它们是否必须同时使用天线、或者是否可以使用单个天线?
如果支持单天线;在  WL18xx.ini 中更改 NumberOfAssembledAnt2_4和 NumberOfAssembledAnt5就足够了?

双天线是否能提供任何性能改进、或者是否基于时分多路复用(TDM)的多角色操作。

谢谢!

此致、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、客户可以使用单个天线。
    在使用的天线数量方面、单个角色和多个角色之间没有差异。

    他们使用 wlconf 进行配置:
    www.ti.com/.../swra489.pdf

    当然、使用单天线的性能并不相同、而且它们无法使用 MIMO 模式。

    此致、
    Eyal