请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3100MODBOOST 主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LP、 CC3100
大家好、
我将 MSP-EXP430F5529LP 与 CC3100MODBOOST 搭配使用。
我想将 CC3100用作 AP。 因此、我习惯使用 TI 的示例"getting_startet_ with _WLAN_ap"。
在此示例中、CC3100配置为 AP、并等待器件连接到 AP。 之后、CC3100尝试对器件执行 Ping 操作。
如果我使用智能手机(Android)、一切都很好。 但是如果我将笔记本电脑与 Windows 10配合使用、我无法对设备执行 Ping 操作。
有人可以帮帮我吗?
最恰当的考虑
Lukas