This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:使用 Windows10 Ping 我的笔记本电脑

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, CC3100MODBOOST, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653612/cc3100modboost-ping-my-laptop-with-windows10

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPCC3100

大家好、

我将 MSP-EXP430F5529LP 与 CC3100MODBOOST 搭配使用。

我想将 CC3100用作 AP。 因此、我习惯使用 TI 的示例"getting_startet_ with _WLAN_ap"。

在此示例中、CC3100配置为 AP、并等待器件连接到 AP。 之后、CC3100尝试对器件执行 Ping 操作。

如果我使用智能手机(Android)、一切都很好。 但是如果我将笔记本电脑与 Windows 10配合使用、我无法对设备执行 Ping 操作。

有人可以帮帮我吗?

最恰当的考虑

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    在此配置中、CC3100是 AP、而 Windows 10笔记本电脑是基站。 在您的试用版中、笔记本电脑是否成功连接到 CC3100 AP? 本实验是否使用了特定的 SDK 示例?

    一个建议是在设备 ping 之前禁用笔记本电脑上的防病毒软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的奥斯汀:

    连接成功。

    我使用 CC3100SDK-1.2.0。

    我无法禁用我的防病毒软件、因为 IT 部门不允许这样做。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    你是对的。

    防火墙阻止了 ping。

    为了从 AP 保留数据、 首先我必须向 AP 发送数据。

    谢谢你

    Lukas