This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:WPA2问题更新

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653529/cc3200-wpa2-issue-update

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、

您好 

我有疑问、

现在、我将使用 密钥重新安装攻击补丁为 CC3200SDK 刻录 Service Pack 安装程序 使用我的 CCS UniFlash 输入器件将 正确解析 KRACK?  

我 需要  将新的 SDK 1.3.0放入我的开发环境中(用于 CC3200SDK 1.3.0的 Windows 安装程序)?

我使用的是 SDK 1.2.0

谢谢、此致

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    请参阅此主题、了解 CC3200补丁服务包:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 理解但我想问是否需要 SDK 1.3.0 、或者只  需链接到具有密钥重新安装攻击补丁的 CC3200SDK 的 Service Pack 安装程序、我 仍然使用 SDK 1.2.0

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建议将特定的 Service Pack 版本与特定的 SDK 版本配合使用。 在此配置中、测试了 Service Pack 和 SimpleLink 驱动程序。

    但是、Service Pack 向后兼容。 这意味着您可以将最新的 SP 与以前的 SDK 版本结合使用。

    1月