This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:TI SimpleLink Wifi CC3220SF

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653627/cc3220sf-launchxl-ti-simplelink-wifi-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我购买了 TI SimpleLink Wifi CC3220SF 无线微控制器 Launchpad 开发套件、想知道是否有方法可以将 GPS 连接到该套件。 本质上、目标是将 GPS 连接到它、以便它可以读取有关位置、速度等的 GMEA 字符串  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    根据所选的 GPS 器件、这只需要通过 UART/SPI/I2C 等进行主机接口连接 例如、使用 CC4000 GPS 时、可通过 UART 连接到 CC3220SF。