This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC3220-SDK:SIMPLELINK-CC3220-SDK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/653147/simplelink-cc3220-sdk-simplelink-cc3220-sdk

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

尊敬的 SimpleLink Wi-Fi 开发人员:

最新版本 SIMPLELINK-CC3220-SDK 已在此处发布:  

此版本包含更新和添加内容、您会发现这些内容非常有用且必要-请下载并使用!

最值得注意的项目是:  

  • 证书目录版本20171221。
    • 已添加- Starfield 2类认证机构
  • OTA -严重错误修复
    • 强制网络子系统的服务包解决了插入 SDK 版本1.50.0.6的 OTA 捆绑包签名验证中的问题
  • RTOS 演示应用:
    • 本地时间-使用新的时钟同步库检索当前本地时间、更新设备时间并为设备设置\获取本地时区
  • 库:
    • SNTP - SNTP 协议实现:
      • 能够从云 NTP 服务器检索时间信息
      • 可以提供服务器列表以供自动选择服务器
    • 时钟同步- CC32XX 时钟工具、支持以下功能:
      • 使用 SNTP 库的更新时间
      • 更新器件时区
      • 使用 SNTP 从网络子系统时钟更新和重新检索时间
    • SLNETSock -用于 SimpleLinkTm互联 MCU 产品系列的统一插座层,可轻松移植网络库。 该层支持使用多个物理接口、并提供简单的 TLS 和 BSD API 抽象
    • HTTP 客户端- HTTP 客户端1.0/1.1的新库、支持以下功能:
      • 安全(HTTPS)连接
      • HTTP GET、POST、HEAD、OPTIONS、PUT、DELETE、CONNECT 方法
      • 自动重定向
      • 自动重新连接
      • 为会话设置持久性和非持久性请求标头
      • 过滤响应标头
      • 块模式
  • 主机驱动程序:
    • 用于启动 TLS 的新 API (  有关详细信息、请参阅主机驱动程序 API 指南)
  • UniFlash 项目生成器-一种生成 Uniflash 项目并对其进行编程的简单方法( 请参阅自述文件以了解详情)
  • 有关 每个 SDK 组件的详细信息、请参阅各个发行说明的文档概述
  • SimpleLink 平台级别更改在 SimpleLink Core SDK 发行说明中提供
  • SDK 更改日志提供了所有 SDK 组件更改的列表

谢谢、祝您2018年一切愉快!!!

JDW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你发帖 Josh!

    此致、

    VR