主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我在运行 cloud_ota 示例程序时遇到以下错误。 我使用 的是 simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06
我已附上 NWP 日志。 请帮我解决此问题。
是否有任何方法可以解密 NWP 日志?
HandlePingComplete:PingCounter=2
正在 Ping Gw...!
Ping 完成。 成功率:100%
HandlePingComplete:PingCounter=3
正在 Ping Gw...!
Ping 完成。 成功率:66%
HandlePingComplete:OTA 命令已到达
OtaInit:统计数据= 0、0、0
OtaInit:调用 Ota_init
OTA_INIT:sizeof CdnClient=576、sizeof OtaArchive=4956
ota_init:sizeof OtaLib_t=7736、sizeof ota_memBlock=7800
OTA_INIT:OTA 库版本= OTA_LIB_2.0.0.7
OtaArchive_Init:OTA 存档版本= OTA_archive_2.0.0.4
OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_SERVER_INFO、ServerName=api.dropboxapi.com
OtaConfig:调用 OTA_SET EXTLIB_OTA_SET_OPT_VENDOR_ID、VendorDir=OTA_CC3220SF
OTA_RUN:调用 CdnClient_ConnectServer OTA server=api.dropboxapi.com
CdnClient_ConnectServer:HttpClient_Connect api.dropboxapi.com
HttpClient_Connect:错误 sl_NetAppDnsGetHostByName、
[ERROR]-致命错误:检测到驱动程序中止。
HttpClient_Connect:错误 sl_NetAppDnsGetHostByName,status=-2005
CdnClient_ConnectServer:错误 HttpClient_Connect、Status=-20301
OTA_RUN:错误 CdnClient_ConnectServer、Status=-20301
_OtaCheckConfuriveErrors:ConfuriveOtaErrors=1/5、仅返回警告
OtaRunStep:警告 Ota_run、Status=20006、继续进行下一次 OTA 重试
测试失败:状态= 6、事件= 17
事件处理程序失败..!!
e2e.ti.com/.../NWP_5F00_logs_5F00_122822.zip
此致、
Robert