This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 HTTP 时无法将器件连接到移动应用。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1178000/cc3220sf-launchxl-unable-to-connect-the-device-to-the-mobile-application-when-using-http

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我将为我的应用使用以下模块。
Amazon FreeRTOS -> 202107
FreeRTOS 内核 V10.4.3
AWS IoT 无线更新 v3.0.0
SL 主机驱动程序版本2.0.1.27
Service Pack 版本 sp_3.14.0.0_2.0.0.0_2.2.0.7.bin

在初始配置过程中、当器件从 AP 断开连接后、配置 FSM 重新初始化配置时、将器件连接到移动应用程序时会出现问题。

在成功进行云确认后、由于某些路由器问题、器件已从 AP 断开连接。 从 NWP 接收到事件 WLAN 连接状态:1、 但器 件无法连接到 AP、因此应用程序进入当前状态:0、事件:6、下一步:0状态、根据配置 FSM、随后是当前状态:0、事件:0、下一步:1和当前状态:1、事件:1、下一步:2状态。

当应用程序处于当前状态:1、事件:1、下一步:2时、设备开始托管并在 Wi-Fi 列表中可见、但无法使用移动应用程序连接。

我已经尝试过使用 Postman 和 Httper 等各种工具、但仍然无法正常工作。 设备内部 HTTP 服务器似乎无法连接。

您能告诉我无法将设备连接到移动应用程序的原因、并为其提供解决方案吗?

谢谢、

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详细信息、因为您使用的是我们不直接支持的 Amazon FreeRTOS 代码。

    我不确定他们使用的配置机制是什么。

    您所指的状态机在哪里?

    如果我理解正确: 连接到 CC3220的移动设备(在配置软 AP 模式下(在从本地网络断开连接后)并获取 IP 地址。  然后在 HTTP 连接期间失败。  您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

     
    感谢您的回答。  

     
    我正试图以明确的方式重写下面的问题陈述。

     

    我正在使用外部确认、 根据影子文档的声明状态、云连接正在建立。

     

     


     执行以下步骤来重现问题(仍然是随机问题)

     

    1.获取影子文档

     

    2.影子成功

     

    3. 遗憾的是 ,设备与 AP 断开连接,(设备与 AP 断开连接时出现错误!! )

     

    4.配置已停止。

      

    5.由于配置失败,无法 连接到 AP (无法连接到 AP 或配置文件不存在)

      

    6.再次开始配置 (器件被称为 AP 角色)。

      
    问题是、在步骤6中、设备正在托管、并且也能够在 Wi-Fi 列表中将设备视为 AP。 但对于移动应用程序(尝试建立 HTTP 连接)、设备根本没有响应。  

     

     

    配置过程与 TI 示例代码相同。  

      

    请查找随附的 Provisioning.c 文件。
     e2e.ti.com/.../provisioning.c  

        

      
    请查找调试日志以供您参考。

     

    SET TO FIXED FREQUENCY.
    Simple Link task created
    Device came up in Station mode
    [OCR_RecordAndClear] ManufacturingTestEnabledflag : 0 , ProvisioningCommandedRestartflag : 0.
    Device came up in Station mode
    [Provisioning task] Provisioninig task initialized
    [Provisioning task] Device started as STATION
    [Provisioning task] validateLocalLinkConnection() sem wait
    [Provisioning task] validateLocalLinkConnection() sem exit ret=0, status=0
    [Provisioning task] Cannot connect to AP or profile does not exist
    [Provisioning task] detected device is CC3220SF
    [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=10.123.45.1 , Gateway=10.123.45.1
    [Provisioning task] Device is configured in default state
    [Provisioning task] Current: 0, Event: 0, Next: 1
    [Provisioning task] Device started in AP role
    [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=10.123.45.1 , Gateway=10.123.45.1
    [Provisioning task] Host Driver Version: 2.0.1.27
    [Provisioning task] Build Version 3.14.0.0.31.2.0.0.0.2.2.0.7
    [Provisioning task] Starting Provisioning -
    [Provisioning task] in mode 2 (0 = AP, 1 = SC, 2 = AP+SC)
    [Provisioning task] Provisioning Started. Waiting to be provisioned..!!
    [Provisioning task] Current: 1, Event: 1, Next: 2
    [WLAN EVENT] Profile Added
    [WLAN EVENT] Connection to AP succeeded
    [WLAN EVENT] IP address acquired
    MQTT library successfully initialized.
    Shadow library successfully initialized.
    Establishing new MQTT connection.
    Shadow GET of was ACCEPTED.
    adiSmsGetShadowInfo(): acquired shadow document:
    Shadow UPDATE was ACCEPTED.
    sent new state report.
    Disconnecting connection.
    Connection disconnected.
    Network connection closed.
    Network connection destroyed.
    
    
    
    
    Device disconnected from the AP on an ERROR..!!
    
    
    
    Device disconnected from the AP on an ERROR..!!
    
    
    
    Device disconnected from the AP on an ERROR..!!
    
    
    
    
    [Provisioning task] Current: 2, Event: 3, Next: 3
    [WLAN EVENT] Provisioning stopped
    [WLAN EVENT] - WLAN Connection Status:1
    [Provisioning task] Cannot connect to AP or profile does not exist
    [Provisioning task] Current: 0, Event: 6, Next: 0
    [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=10.123.45.1 , Gateway=10.123.45.1
    [Provisioning task] Device is configured in default state
    [Provisioning task] Current: 0, Event: 0, Next: 1
    [Provisioning task] Device started in AP role
    [NETAPP EVENT] IP Acquired: IP=10.123.45.1 , Gateway=10.123.45.1
    [Provisioning task] Host Driver Version: 2.0.1.27
    [Provisioning task] Build Version 3.14.0.0.31.2.0.0.0.2.2.0.7
    [Provisioning task] Starting Provisioning -
    [Provisioning task] in mode 2 (0 = AP, 1 = SC, 2 = AP+SC)
    [Provisioning task] Provisioning Started. Waiting to be provisioned..!!
    [Provisioning task] Current: 1, Event: 1, Next: 2
    
    
    
    -->>>>>>>>> HERE HTTP is not working, but able to see the device name <<<<<<<<------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部分打印件与代码不匹配:

    在状态2 (WAIT_Foir_IP)中接收到的事件3 (断开连接)应导致状态1 (等待连接)而不是3。

    事件6是 PROVISIONING_SUCCESS -与打印稿无关。

    是导致与 AP 断开连接、还是只是发生了这种情况? 什么是原因代码(可在 SimplelinkWlanEventHandler 中找到)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、附加了正确的文件(请注意、这是一个代码片段、可能缺少一些定义)

    e2e.ti.com/.../new_5F00_provisioning.c

     

    作为固件测试的一部分、与 AP 的断开是手动完成的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 具体发生了什么、但它似乎与应用相关。

    在配置过程中(配置设置后)、移动设备应离开 AP (我猜 "器件因错误而与 AP 断开连接!!" 相关-我在您的代码中找不到此内容)。  

    我还看到收到了事件确认成功("[配置任务]当前:2、事件:3、下一步:3")

    然后、下一个事件(6 = WaitForConn ->该事件的触发器是什么?)不是状态3 (PrvnState_Completed) 在状态0 (?)中接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    问题的答案

    然后、下一个事件(6 = WaitForConn ->该事件的触发器是什么?)不是状态3 (PrvnState_Completed) 在状态0 (?)中接收

    在硬件上调试时观察到以下事件序列。

    步骤 当前状态 事件 下一个状态
    1 PrvnState_Init   PrvnEvent_Triggered   PrvnState_Idle
    2. PrvnState_Idle PrvnEvent_Started   PrvnState_WaitForConfirmation
    3. PrvnState_WaitForConfirmation PrvnEvent_ConfirmationSuccessess   PrvnState_Completed
    4. PrvnState_Init   PrvnEvent_WaitForConn   PrvnState_Init  
    5. PrvnState_Init   PrvnEvent_Triggered   PrvnState_Idle

     

    在此过程中,在步骤3中,将收到 PrvnEvent_ConfirmationSuccessess,并将 Provisioning stop 命令发送到网络处理器。 当我们从网络处理器获取配置停止事件(请参阅日志[WLAN Event]配置停止)时、如果 WLAN 状态未连接、则会发送 PrvnEvent_WaitForConn 事件。 因此调用函数 WaitForConn ()。 在此函数中、再次初始化配置(请参阅 new_provisioning.c 中的第641行和642行)。

    为了确保网络处理器不会造成问题、我在 new_provisioning.c 中的第641行之前重新启动了网络处理器 但这并没有解决。

    我根据您的输入检查了应用程序代码、但这个问题似乎与应用程序无关。

    请指导我如何第二次初始化 HTTP 服务器、或者该问题的可能解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我来说、很难对您所做的所有更改遵循代码-因此我将坚持询问有关 NWP 预期行为和事件的问题。

    配置成功完成后-如何确保状态未连接? 这毫无意义-如果配置成功、器件应该已连接。 (是否关闭路由器?)

    我认为您只是在等待另一个连接事件、以下配置是冗余的、可能会导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    [引用 userid="132163" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1178000/cc3220sf-launchxl-unable-to-connect-the-device-to-the-mobile-application-when-using-http/4459136 #4459136"](是否关闭路由器?)[/quot]

    是的、配置成功后立即关闭路由器。 请参阅下面的步骤7。


    我将用不同的语言解释器件行为和问题陈述。 希望这对您有所帮助。

    重现问题的步骤:

    1. 使用所需的二进制文件刷写器件、并使用 Teraterm 捕获日志
    2. 器件启动、初始化外设并进入配置模式并等待。
    3. 通过移动应用程序、我将连接到器件并读取硬件和固件版本。 这是使用 HTTP 完成的。
    4. 现在、我将从移动应用程序添加路由器配置文件。
    5. 设备连接到路由器。
    6. 器件使用 MQTT 从云下载影子文档(用于外部云确认)。
    7. 设备下载影子文档后、我将关闭路由器。
    8. 由于配置文件不再可用(即使配置成功)、器件再次进入配置模式(作为接入点托管)并正在等待。
    9. 现在、通过移动应用程序、我再次尝试连接到器件并读取硬件和固件版本。 这次移动应用无法连接到设备

    在步骤9中、器件应连接到 移动应用程序、并应再次完成配置。

    请帮助我回答以下问题:

    1. 我怀疑在第9步中、由于 HTTP 服务器(设备端)中的某些问题、该设备未连接到移动应用。 是这样吗? 如果不是、可能是什么原因导致了故障。
    2. 如果问题是由 HTTP 服务器引起的、如何解决?

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在验证 sl_WlanProvisioning 的返回代码?

    您是否有更多信息(最好是监听器日志) 来更好地了解 HTTP 连接中的问题?

    您可以尝试重置 NWP 或 HTTP 服务器:

    //NWP RESET
    sl_Stop(200); sl_Start(0,0,0);
    
    // HTTP SERVER RESET
    sl_NetAppStop(SL_NETAPP_HTTP_SERVER_ID); 
    sl_NetAppStart(SL_NETAPP_HTTP_SERVER_ID)