This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:电源模式定义

Guru**** 2588085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1184187/cc3220moda-definitions-for-power-modes

器件型号:CC3220MODA

您好!

我想将 CC3220MODA 置于关断模式、但对我来说似乎不清楚。

在 SWRS206C (数据表)第2页中、定义了"关断"模式、该模式消耗的电流为1uA、第61页表6-2显示了该模式的详细信息。

但是、在 SWRU465第497页中、图15-2未显示关断模式、并且整个文档中没有"关断"一词。

此外、在 PowerCC32XX.h 的第177行中、存在"关断"事件定义、但没有"休眠"。

从代码的角度来看,Power_shutdown ()函数被命名为“shutdown”,但该函数处理内部的休眠操作。

尝试"Power_SHUTDOWN (0、0)"不会将器件置于"关断"模式。

作为一个绕车介绍、我在下面打电话

PRCMHibernateWakeupSourceDisable (PRCM_HIB_SLOW_CLK_CTR);
PRCMHibernateEnter();
但电流消耗约为4uA、这意味着器件处于休眠模式。
 
那么、我的问题是
  1. SWRS206C VS SWRU465。 哪一项是正确的? 我是否具有消耗1uA 电流的"关断"模式?
  2. 如果是、将器件置于关断模式的正确方法是什么?
此致、
Yun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为数据表 提供了最清晰的说明。  

    您也可以参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swra502

    关断由 nRESET 引脚控制(即不通过 PRCM 寄存器、如 LPDS/休眠 模式中的那样-这就是它未出现在 TRM 的 PRCM 章节中的原因)。  在此模式下、所有 器件逻辑都关闭。

    休眠和 LPDS 通过 PRCM 进行设置。  我认为  PowerCC32XX 驱动 程序将休眠称为误关机。