This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:通过 SPI 线路进行编程

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1184127/cc3235modsf-programming-thru-spi-lines

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们的 CM 与他们如何对 CC3235MODSF 进行编程以及如何对其进行编程之间存在一些问题。

基本上、BD (W我们)使用 UART 接口和.sli 文件对其进行编程、使用 FTDI 线缆的批处理过程。  这对我们很有用、对我们的 CM 也很有用。

不过 CM 希望转至离线编程方法、并且已经实现了该方法、但这会导致 MAC 地址不再可读的问题。

他们使用的离线方法是将我们的.sli 文件转换为.bin 文件、并通过模块外的外部引脚对 CC3235MODSF 内的闪存进行编程。

 

因此、我们认为问题可能是需要在 CC3235MODSF 内部设置其他寄存器、而不仅仅是对内部闪存进行编程。

 

您能帮助解决 PowerPoint 和其他一些问题吗?

  1. *。sli 包含的内容不在*。bin 文件中?
  2. 是否可以通过外部 SPI 接口对所有需要的寄存器进行编程?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 Uniflash (GUI 或 CLI)*。sli 用于刷写映像。

    不确定他们通过转换.sli 所做的是什么、但这不是必需的。

    如果目的是通过 SFLASH SPI 行直接刷写映像、则可以使用原始二进制文件或也由 Uniflash 创建的十六进制格式文件。

    查看 C:\Users\下的内容 \.SLImageCreator\Projects\ \sl_image。 您将能够在.sli 旁边看到.bin 和.hex。 它们可以直接使用.bin (如果外部编程器支持该.bin、也可以使用.hex)。

    此致、

    Shlomi