This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:SPI 时序说明

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1178846/cc3135mod-timing-explain-of-spi

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

大家好、  

您能否在 SPI 时序(数据表 P29#)中详细说明 T3/T4和 T8/T9的含义?

这些因素包括:  

高/低(T3/4)周期最大值为25ns 的原因。 如果时钟低于20Mhz、则会超过该值。 或占空比不是50%。 (或其他含义)

T8/T9的确切规格是什么? 为什么它与最大值有关。 如果需要主器件侧保持数据以进行锁存、则该值应为适当的最小值。  

谢谢!

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Albin、

    我将对此进行深入研究、并在本周再次与您进行讨论。

    BR、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Song:

    1) 1)现在忽略 高/低(T3/4)周期最大 值为25ns、假设占空比为45%至55%。 当前 T3/T4假设时钟为20Mhz、占空比为50%。

    这种混淆似乎是由于了解这些主机参数是针对系统主机而不是来自器件。

    2) T8/T9表示我们的器件的发送 时序最大值为20/24ns、例如、CC3135的输出延迟可能高达20ns。

    您能否详细说明您为什么需要这些参数、客户 是否需要阐明这些信息来选择主机器件?

    感谢您的耐心等待、

    Jessica M. Torres