This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:使用 CC3135模块替换 CC3235MODSF

Guru**** 2392505 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3135, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1179506/cc3135-replacing-the-cc3235modsf-with-the-cc3135-module

器件型号:CC3135
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSF、、

您好!

我们一直在讨论使用 CC3135模块代替当前 CC3235MODSF 的可能性。  这将导致两种差异:

  1. 我们需要与 CC3135进行不同的通信。  我假设这意味着我们必须在 NXP 主机处理器上运行 SimpleLink 代码、而不是当前使用的 AT 命令集。  将 SimpleLink 代码移植到我们的 NXP ARM-M4芯片有多困难?
  2. 我们在 CC3235中使用的设施之一是 MQTT 接口。  我注意到 CC3135没有用于 MQTT 的本机 API。  是否有可在 NXP CPU 上运行的 MQTT 堆栈?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移植到 M4 MCU 应该相对简单。  请参阅 simplelink_sdk_wify_plugin 的内容 和 NWP 编程人员指南中的移植章节(19)

    您使用的是什么操作系统?

    要在应用中使用 MQTT 、您需要在 CC3135套接字顶部安装 MQTT 堆栈。 您可以 在 simplelink_sdk_wifi 插件中检查 MQTT 堆栈

    在您将外设驱动程序(TI 驱动程序至 NXP 平台驱动程序)和操作系统(如果需要、SDK 应用程序可在 POSIX 接口上工作、您的主机平台可能支持该接口)移植后、示例将起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    下面我有两个简短的问题:

    • 在 CC3135MOD 和 CC3235MOD (A) S (F)的所有变体之间、这些器件中的任何一个器件的交货周期图都在变化、在 L/T 和可用性方面、其中一些器件比其他器件更好
    • 您能否分享 CC3235MOAS 版本的天线性能/辐射测试结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2023年、CC31/32电源的交货周期将有所改善。  请 确保 您的订单已就绪、您应该 从1月开始看到 ESD 的改进

     天线性能/辐射测试结果不共享。 您为什么需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解天线性能、以了解板载迹线天线是否满足我们的性能要求、或者我们最终是否需要采用更大的现成天线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此内容转发给我们的硬件/射频专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯、您好!

    设计电路板时,请参阅 CC3135、CC3235 SimpleLink Wi-FiRegistered和物联网解决方案布局指南 (文献编号 SWRU536)。  要了解天线要求、请参阅布局指南中的表6和表7。  

    有关器件性能的信息、请 访问 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION 查看我们的认证报告

    BR、

    Jessica M. Torres