This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:错误-615、目标无法看到正确格式的 SWD

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1182826/launchxl-cc3235sf-error--615-target-failed-to-see-a-correctly-formatted-swd

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFUNIFLASH

我正在尝试使用两线制 SWD 模式连接 Launch Pad CC3235SF。 连接时出现以下错误。 而我的4线制 JTAG 接口工作正常。

LaunchPad 当前处于使用 Uniflash 编程的开发模式。  

我使用的是 SimpleLink SDK 中的网络终端示例项目。 我在 targetConfigs -> CC3235SF.ccxml 文件中选择了 SWD 模式、如下所示。

我已尝试在 Launch Pad 上执行以下 SOP 配置:

我在更改 SOP 连接后进行了上电循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题已分配给专家、但由于节假日、请等待一些延迟。

    此致、
    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TargetConfiguration Basic 选项卡中、您需要选择"CC3235SF_SWD"(从"高级"选项卡的屏幕截图中、您似乎已经完成了此操作)。

    SOP 应设置为001、如下所示: