请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF 主题中讨论的其他器件:CC3235SF、 UNIFLASH
我正在尝试使用两线制 SWD 模式连接 Launch Pad CC3235SF。 连接时出现以下错误。 而我的4线制 JTAG 接口工作正常。

LaunchPad 当前处于使用 Uniflash 编程的开发模式。
我使用的是 SimpleLink SDK 中的网络终端示例项目。 我在 targetConfigs -> CC3235SF.ccxml 文件中选择了 SWD 模式、如下所示。

我已尝试在 Launch Pad 上执行以下 SOP 配置:

我在更改 SOP 连接后进行了上电循环。